结果:找到"【暑期训练营进阶班】 WiFi 智能插座 EMW3080",相关内容677条
  • 【暑期训练营进阶班】-物联网插座
  • 【暑期训练营进阶班】已成功结营,在这半月的时间里,收获颇多。1、学会将自己设计的电路接入高压电。第一次接触高压电路,设计出错,在老师和其他学员的帮助下成功将自己设计的电路接入220V家用电中。2、学会了将物联网设备接入阿里云平台的新方法,学会使用智能音箱控制物联网设备3、学到了一些设计PCB的细节知识4、在软件编程方面收获最大,通过学习老师分享的例程,学到了许多有用的东西,特别是程序设计的思维框架,是在其他地方学不到的感谢立创EDA举办的这次活动,让我学到许多新的知识。我的项目【暑期训练营进阶班】-物联网插座也成功完成,工程链接:https://oshwhub.com/PQG2030PQG/...
  • 所属专栏: 活动专属 标签: PCB设计 发帖人:酷电玩家 发帖时间:2020-08-27 16:34:00
  • 【暑期训练营进阶班】基于2G的遥控门锁
  • 前段时间在官网看到了立创暑期训练营,主要是做物联网硬件控制方向的,刚好和我最近在做的方向相同,于是把项目整理了下参加了比赛。项目起因是因为想要一个可以远程控制的门锁,因为我们家养了一条狗,每次到楼下遛狗都需要先上楼领下来,比较麻烦。参考了下现有市面上可以买到的大部分需要在门口才能开门,正好之前用过合宙的Air202,感觉成本低还很好用。于是花了几天时间绘制了电路板,主要包括DCDC部分、Air202、电控部分。最开始使用的是减速电机驱动开锁旋钮,后来发现精度无法做到太高,工作一段时间后无法开门,后来更换了电控锁。这次作品陆陆续续改了四五版才勉强能用,但仍有不少硬件设计缺陷。如果有时间的话之后...
  • 所属专栏: 活动专属 标签: 发帖人:MrLii 发帖时间:2020-08-27 14:37:00
  • 【暑期训练营进阶班】OLED智能插座开发心得
  • 项目连接:https://oshwhub.com/Knight_Sin/oled-smart-strip使用LCEDA已有一年有余,但活跃在LCEDA开源社区却是近两个月的事情,而LCEDA暑期训练营进阶班也是我第一次深度参与LCEDA举办的大型活动,在接受培训的过程中,我学到了不少东西,感谢LCEDA,感谢各位工程师。画板子是件令人开心的事,写程序也是一件令人开心的事,两份喜悦相互重叠,双倍的快乐!这就是嵌入式的魅力所在|——这一“实现”的过程。在项目中,我第一次设计工作在220V下工作的电路,提心吊胆,如履薄冰,好在一切顺利;我第一次接触阿里云物联网,惊奇地发现,相较于两三年前,物联网开...
  • 所属专栏: 活动专属 标签: 阿里云 物联网 EMW3080 发帖人:矛盾聚合体 发帖时间:2020-08-26 19:41:00
  • 【暑期训练营进阶班】超简超简单云插座心得
  • 首先感谢EDA官方对于这个精简小插座的肯定,说一下本次活动的心得体会,其实开始没觉得自己可以拿奖,第一觉得功能做得比较简单,原件一个都舍不得多一个。第二,没有说像同学们一样用C语言。主要的原因在于202基本带不起太多的功能,开始想着加个喇叭插排开关可以有个播报,后边想到又会有TDD噪声需要处理。所以奔着省钱,速度快,保守起见(因为翻车一次,再打板时间可能就过去了),做了这个双面安排的满满当当的小插座。至于为啥用LUA不用C,主要还是用习惯PYTHON和JAVA这类高级语言,用C基本上不是一百个不习惯能解释的。然后临阵学了一下LUA,基本跟JS一样的脚本语言。调用相关API即可把板子跑起来,底...
  • 所属专栏: 活动专属 标签: 【 EDA 发帖人:dcr0530 发帖时间:2020-08-26 17:36:00
  • 暑期训练营进阶班-小爱同学继电器
  • https://oshwhub.com/prism/xiao-ai-tong-xue-yu-e-li-tong-xue-gong-tong-kong-zhi-di-cha-zuo小爱同学和阿里云实现一灯多控制的智能开关深入实际情况,进行需求分析后,实现一灯单双三控的智能开关可交由小爱同学(任何品牌手机或者智能音箱)进行语音操控!
  • 所属专栏: 原理图设计 标签: 继电器 发帖人:奶嘴偷走初吻 发帖时间:2020-08-26 16:54:00
  • 【暑期训练营进阶班】WiFi智能插座学习心得
  • 最近无意间看到了立创EDA举办暑假班活动,不仅报名免费,有老师指导,而且学习中用到的材料可以用发放的代金券,更重要的是还有机会白嫖正点原子的焊台,于是再忙也抽时间出来参加了。经过2周的学习,我学会了如何利用现有材料及常用的元件制作一套智能插座,同时可接入天猫精灵,实现语音控制设备,配合自行设计的3D打印外壳可以说已经具备了成品的雏形,显得高端、大气、上档次。通过这次的学习,我不仅学会制作一个WiFi物联网插座,更是学会了一种制作物联网设备的方法,因为它们都是一样的,都是同一个T路,无非就是把继电器模块换成别的传感器或控制器罢了。虽然暑假班已经结营,学习却不能因此而结束,未来计划将甲醛接入引出...
  • 所属专栏: 活动专属 标签: 【WiFi EMW3080 发帖人:智定义物联网 发帖时间:2020-08-26 16:44:00
  • 【暑期训练营进阶班】ESP8266插座开发板
  • 为期半月的立创EDA暑期训练营进阶班结束了,经过这半个月的学习对物联网有了一个全新的认识,自己也有了很大的进步。在刚上大学时偶然发现了立创eda,经过这么长时间也学习了不少,这次的暑期训练营让我在单片机程序架构的处理上又进一步,以前基本都是一个程序从头写到尾,效率十分低,这次的训练营学到了把程序分开,底层和应用层单独写成一个c文件,在以后调试和移植上提升效率。结合这次的课程内容,我作了一个简单的esp的开发板,由于编程基础比较差,所以选择了arduino开发,没有使用51+WiFi模块,工程链接:https://oshwhub.com/asxs/zhi-neng-cha-zuo十分精简,但是...
  • 所属专栏: 活动专属 标签: 【】 esp8266 arduino 发帖人:asxs 发帖时间:2020-08-26 15:46:00
  • 【训练营_进阶班】心得体会
  • 本人是个小白,上学时学过89C51单片机的皮毛,这次参加2020年EDA暑期训练营收货很多:按照老师的方案EMW3080-WIFI模块接入阿里云物联网平台,通过MQTT协议上报温度和继电器开关信息,利用天猫精灵和手机app监控温度和控制继电器开关;我增加了一个继电器动作指示灯LED5(方便观察)和DC5V供电插槽(不需要一直插usb工作),利用EDA画电路图和制作pcb,总之这次来对了,学习了很多知识,谢谢立创EDA,这样的学习机会希望以后多多举办!越办越好!!EDA作业链接:https://oshwhub.com/keleeda/wu-lian-wang-zhi-neng-cha-zuo嘉...
  • 所属专栏: 活动专属 标签: 物连网 发帖人:可乐小子 发帖时间:2020-08-26 14:48:00
  • 立创暑期训练营进阶班
  • 在这个暑期参与立创举办的暑期训练营进阶班,经过半个月的努力,做出了成品,并获得奖励,收获良多。训练营期间不仅学会如何绘制PCB还学会了怎设计产品的步骤感谢立创工程链接:https://oshwhub.com/MIAN_ER/wu-lian-wang-xiang-mu
  • 所属专栏: 活动专属 标签: 立创 发帖人:Mianer 发帖时间:2020-08-26 14:33:00
  • 暑期训练营进阶班收获与心得
  • 疫情的原因,在家无事,闲逛的时候突然看见立创EDA基础班的宣传,看到奖励还是挺丰富的,便想来学习一下。报了名加了群之后,看见有人说后期还有进阶版,基础班是教你从头开始学习、零基础教学,做的是一个USBHub,因为这个暑假的时候刚好开了电子线路CAD这门课,结课的时候我自己照着书上的一个USBHub制作了一个,并且已经测试完全,可以使用了。所以说当时听说还有进阶班,并且两个训练只能参加一个,所以我就选择退出了基础班,去参加了进阶班,可能学到的东西多一些。在还没有听说立创EDA的暑期培训的时候,我自己是想做一个ESP8266的天气时钟的,正好听说进阶班的题目和物联网有关就参加了,想要进一步了解一...
  • 所属专栏: 活动专属 标签: 【 发帖人:QAQAa 发帖时间:2020-08-26 14:30:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: